X

Icecat der Open Katalog

Was sind Ihre Anforderungen?
Kaufgründe
Video
Ein Notebook, auch Laptop genannt, ist ein tragbarer Computer. Wenn Sie nach dem richtigen Notebook für sich suchen, ist es wichtig zu wissen, wo Sie damit arbeiten werden. Wollen Sie es unterwegs nutzen? Dann wählen Sie ein Modell mit einem speziellen energiesparenden "Mobile"-Prozessor, einer gute Batterie und einem kleinerem Display. Dies ermöglicht Ihnen, länger mit der gleichen Batterie zu arbeiten und erspart Ihnen außerdem die Mühe, ein großes Display herumzutragen, welches zudem noch eine Menge wertvollen Batteriestroms verbraucht. Oder werden Sie Ihr Notebook vor allem an Orten nutzen, an welchen Sie Zugriff auf eine Steckdose haben? Dann wählen Sie einen Desktop-Prozessor (mehr Rechenleistung für weniger Geld), und eine gewöhnliche Batterie. So sparen Sie eine Menge Geld, welches Sie später für auf einen größeren Bildschirm verwenden können. Sie arbeiten schneller, weil Sie mehr Informationen auf einmal sehen können und er eignet sich hervorragend für Multimedia!
Preis
Im Angebot biz.jpg (8994)
Prozessor-Taktfrequenz

0,8 GHz 3,7
Prozessorgeschwindigkeit in GHz. Die Taktfrequenz ist die fundamentale Rate von Umdrehungen pro Sekunde (gemessen in Hertz), die ein Computer benötigt, um seine grundlegendste Operation, wie zum Beispiel die Addition von 2 Zahlen, durchzuführen. Es gibt weitere Faktoren wie beispielsweise die interne Speicherkapazität, die die Reaktionszeit eines Computers beinflussen.
Vorinstalliertes Betriebssystem
Type of operating system on a device e.g. IOS on Apple devices, Android for mobile devices.
Optisches Laufwerk - Typ
An optical drive uses laser to read optical discs such as CDs, DVDs and Blu-Ray. Some types of optical drive are: CD ROM drive, CR-RW (CD writer) drive, DVD-ROM.
Prozessorfamilie
A family of processors is a group of processors produced by one company over a short period of time e.g. Intel Pentium processors.
RAM-Speicher

0,5 GB 64
A computer's memory which is directly accessible to the CPU.
Bildschirmdiagonale

8,9 Zoll 18,4
Größe des Displays für dieses Produkt, diagonal, angegeben in Zoll
Interner Speichertyp
The type of internal memory such as RAM, GDDR5.
Alle Filter anzeigen Filter verbergen
Relevanz
HP Chromebook G4 EE 2.16GHz N2840 11.6Zoll 1366 x 768Pixel Schwarz (V2W30UT)

HP Chromebook G4 EE, Chromebook, Schwarz, Klappgehäuse, N2840, Intel® Celeron®, BGA1170

HP Spectre Pro x360 G2 2.6GHz i7-6600U 13.3Zoll 2560 x 1440Pixel Touchscreen Silber (V1B04EA)

HP Spectre Pro x360 G2, Notebook, Silber, Convertible (Ordner), i7-6600U, Intel Core i7-6xxx, Socket B2 (LGA 1356)

Lenovo ThinkPad T460s 2.4GHz i5-6300U 14Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz (20F9003GUS)

Lenovo ThinkPad T460s, Ultrabook, Schwarz, Klappgehäuse, Homeoffice, Kleines Unternehmen, i5-6300U, Intel Core i5-6xxx Lenovo ThinkPad T460s, Ultrabook, Schwarz, Klappgehäuse, Homeoffice, Kleines Unternehmen, i5-6300U, Intel Core i5-6xxx more

Acer Chromebook R 11 C738T-C44Z 1.6GHz N3150 11.6Zoll 1366 x 768Pixel Touchscreen Schwarz (NX.G55AA.005)

Acer Chromebook C738T-C44Z, Chromebook, Schwarz, Convertible (Ordner), Ausbildung, N3150, Intel® Celeron®

HP Chromebook 11 G5 1.6GHz N3050 11.6Zoll 1366 x 768Pixel Schwarz, Grau (X9U02UT)

HP Chromebook 11 G5, Chromebook, Schwarz, Grau, Klappgehäuse, N3050, Intel® Celeron®, BGA1170

Lenovo ThinkPad Yoga 260 2.3GHz i5-6200U 12.5Zoll 1366 x 768Pixel Touchscreen Schwarz (20FD002DUS)

Lenovo ThinkPad Yoga 260, Ultrabook, Schwarz, Convertible (Ordner), i5-6200U, Intel Core i5-6xxx, Socket B2 (LGA 1356) Lenovo ThinkPad Yoga 260, Ultrabook, Schwarz, Convertible (Ordner), i5-6200U, Intel Core i5-6xxx, Socket B2 (LGA 1356) more

HP Spectre Pro x360 G2 2.3GHz i5-6200U 13.3Zoll 1920 x 1080Pixel Touchscreen Silber (V1B01EA)

HP Spectre Pro x360 G2, Hybrid (2-in-1), Silber, Convertible (Ordner), i5-6200U, Intel Core i5-6xxx, Socket B2 (LGA... HP Spectre Pro x360 G2, Hybrid (2-in-1), Silber, Convertible (Ordner), i5-6200U, Intel Core i5-6xxx, Socket B2 (LGA 1356) more

HP EliteBook 840 G3 2.6GHz i7-6600U 14Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz, Silber (V1H24UT)

HP EliteBook 840 G3, Ultrabook, Schwarz, Silber, Klappgehäuse, i7-6600U, Intel Core i7-6xxx, Socket B2 (LGA 1356)

HP EliteBook 840 G3 2.3GHz i5-6200U 14Zoll 1920 x 1080Pixel Silber (T6F46UT)

HP EliteBook 840 G3, Ultrabook, Silber, Klappgehäuse, i5-6200U, Intel Core i5-6xxx, Socket B2 (LGA 1356)

Apple

(Zeigen Sie Ihr Logo)
Wir zeigen nur Herstellerlogos von Mitgliedern des Open Icecat Katalogs (Sponsoren), mit denen wir ein Abkommen haben, so dass alle Channel-Partner den Produktcontent für deren Webseiten von uns beziehen können. Open Icecat ist das einflussreichste Netzwerk, es wird bereits genutzt von 64933 Channel-Partnern
Lenovo ThinkPad T460s 2.6GHz i7-6600U 14Zoll 1920 x 1080Pixel Schwarz (20F9003CUS)

Lenovo ThinkPad T460s, Ultrabook, Schwarz, Klappgehäuse, Homeoffice, Kleines Unternehmen, i7-6600U, Intel Core i7-6xxx Lenovo ThinkPad T460s, Ultrabook, Schwarz, Klappgehäuse, Homeoffice, Kleines Unternehmen, i7-6600U, Intel Core i7-6xxx more

Lenovo N42 1.6GHz N3060 14Zoll 1366 x 768Pixel Schwarz (80US0000US)

Lenovo N42, Chromebook, Schwarz, Klappgehäuse, N3060, Intel® Celeron®, BGA1170

Loading ...
No match found